This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231:LP55231

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: LP55231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124674/lp55231-lp55231

器件型号:LP55231

您好!

我在使用 CC1352的 LP55231中遇到了一些问题。 使用该板、我可以成功地在 LP55231上写入数据、但 LED 不会运行。
我还可以读取寄存器值。

我和其他控制器一起使用、它工作正常。

可以帮帮我吗?

此致、
DJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DJ、

    要进行确认、您意味着其他控制器可以成功点亮 LED、但 CC1352不能正确? 通常、作为从器件、LP55231应在相同的状态下工作、无论使用哪种控制器。  

    然后、我建议您检查控制器之间的写入数据是否相同。 您能帮助转储和共享寄存器的数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy Wu、


    感谢您的快速响应。  

    此问题已得到解决。 从我的方面发现了错误。 在犯了爱的错误后、它运行正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个消息。 我将关闭此主题。