This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:关于 VDD 为4.5V 时的行为

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A28, TPS53319, TPS548A29, TPS548B28, TPS53318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123665/tps53319-regarding-behavior-when-vdd-is-4-5v

器件型号:TPS53319
主题中讨论的其他器件:TPS548A28TPS548A29TPS548B28TPS53318

您好的支持团队。

我的客户询问了 VDD 为4.5V 时的行为。

建议的 VDD 工作条件为4.5V 至25V

此外、在 VDD = 12V 时、数据表中的最小 VREG 规格为4.77V。

当 VDD 为4.5V 时、我认为最小 VREG 输出电压将为4.25V。

在这种情况下 、我的客户担心内部电路的行为。

 (尤其是保护电路中没有异常)

即使 VDD 为4.5V、它也能正常工作吗?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为客户提供 EVM 并让他们以4.5V 的电压进行测试。     

    在较低的输入电压下、VREG 电压较低、导通电阻将增大。  我不知道低输入电压下有任何异常。  

    当导通电阻增大时、效率将会降低。   电流限制在低侧 FET 上感测。     

    该器件在4.5V 电压下工作。

    或者、您也可以使用 TPS548A28、并使用更小的封装将工作电压降至3V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daniels- San

    感谢您的回答。

    我知道、随着 VDD 电压的降低、限流的精度会降低。

    这种理解是否正确?

    如果是、不会降低电流限制精度的 VDD 电压是多少?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们用不同的方法来解决客户问题。    

    客户需要什么或  他们在寻找什么?

      当我们2年前发布的器 件可降至3V 并具有可调节电流限制(TPS548A28)时、推广使用10年的器件并不符合我们的利益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daniels- San

    感谢你的答复。

    你可以回答我的问题吗?

    我的客户正在使用 TPS548A28、但电源很差、不可用。

    因此、我们考虑改用 TPS53319。

    遗憾的是、没有其他产品可用。

    你有其他建议吗?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS548A28与 TPS548A29、TPS548B28和众多竞争器件引脚相同。  

    TPS53319与 TPS53318引脚兼容。  

    当 VDD 上的电压从5V 转换为4.5V 时、TPS53319导通电阻将增大。  

     FET 上的 PDK 数据显示 LS 导通电阻将增加10%。   数据表中的 EQ 3显示了 Rdson 对 IOCP 的影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daniels- San

    感谢您的支持。

    我已经介绍了您建议的产品、但除了 TPS53319、很难获得任何其他产品。

    我们希望提醒客户注意使用条件。

    谢谢、

    此致、

    千兆