Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25750EVM, USB-PD-CHG-EVM-01
Thread 中讨论的其他部件:、 USB-PD-CHG-EVM-01
大家好、团队、
我正在研究一个电力分离式灌电流解决方案的完整原理图。 我已经读出、如果 PD 控制器用作接收器、它将能够从 VBUS 网络馈入内部 LDO 和数字内核。
我是对的吗? 因为我想节省 PCB 上的可用空间、但如果我需要任何 LDO 来提供3V3或5V 的可用空间、则会减少..
如果我没有5V 网络、应该将什么连接到 PP5V?
如果您有任何原理图设计作为示例、那将会很棒!
此致、
Nicolas