This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5104:仿真在60-65ms 之间停止

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125016/lm5104-simulation-stop-between-60-65ms

器件型号:LM5104

大家好、团队、

我代表我的客户发布。 请参阅以下查询:

基本上、我们使用 LM5104驱动器 IC 处理逆变器电路。
现在、在 LC 滤波器的输出端、我得到了预期的正弦波、但当我们使用100ms 或更多的仿真时间对该电路进行仿真时、它将在60-65ms 之间停止、并显示错误消息、因为我已经与您分享了错误消息。
因此、请帮助我们在超过60-65ms 的仿真时间内仿真整个电路。
 
此致、
Renan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我能够让它收敛! 以下是一些布线:

    电压和电流(忽略它是 mA 的刻度、我尝试使它们处于类似的刻度)。 为此、我更改了收敛选项中的以下值:

    这些设置使收敛要求不太严格、但会在一定程度上降低精度。 不过、对于这个比例可能还可以、但我确实想让您知道这一点。  

    这有点迷信、但我还绘制了电压、因为它在仿真以避免过多的数据点误差。 不过、我不确定这是否真正有用。 请告诉我它是否对您的客户无效。

    谢谢、

    Alex M