This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:允许的最大启动电流

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22990
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124412/tps22990-maximum-allowable-start-up-current

器件型号:TPS22990

你(们)好。

您是否具有 TPS22990N 允许的最大启动电流?

我之所以提出这一问题、是因为我看到巨大的浪涌电流迫使 TPS22990N 关闭、因此我想计算可行的软启动时间。

我知道 TPS22990N 之后的总电容、我还知道工作电压、如果我能够获得允许的最大启动电流、我可以使用公式来计算该电容。

谢谢

ChienMing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ChienMing、

    欢迎使用 E2E!

    由于最大脉冲的表征方式、我们无法提供与 D/S 中的规格相同的保证计算  

    我认为最好的选择是利用器件的可调压摆率特性。  TPS22990无需 CT 电容器(CT)即可实现极快的时序。 我建议在 CT 引脚上放置一个 CT 电容器、考虑 到 CT 电容器的最小额定电压至少应为30V、以实现最佳性能

    当然、这是假设在器件导通期间出现浪涌电流。 如果浪涌电流在通过下游器件的 UVLO 设置后或基于其他事件发生、则压摆率控制不会减轻这种情况、您需要使用额定电流更高的器件。

    此致、  

    Elizabeth   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    感谢你的答复。

    我确实放置了一个 CT 电容器来延长软启动时间、我能够使用以下公式计算浪涌电流:

    I =C *(dV/dt)

    这将为我提供5.11A 的浪涌电流。

    较大的 CT 电容器具有较慢的软启动时间、它还可以修整启动期间允许的最大电流。

    这就是为什么我 要寻找允许的最大启动电流、因为数据表中没有 SOA (安全工作区)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CheinMing、  

    您可以向我发送原理图吗? 如果您的 VIN 引脚与 ON 相连、则可能会出现较大的输出电容会导致输入电压骤降的情况、从而使 ON 信号低于 VIL 阈值约0.5V、从而导致器件关断。  

    如果您的 VIN 未绑定到 ON、请在此故障场景中发送 VIN、ON 和 VOUT 的示波器截图。  

    此致、  

    Elizabeth