This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:确认

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125055/bq77905-confirmation

器件型号:BQ77905

大家好、

我们的客户需要确认一些项目、请参阅下面的详细信息。

通过 VC5将电压连接到 VC1时、这些电压连接到电池的顺序是否重要? 如果我们将 VC4连接到电芯4、然后将 VC2连接到电芯2、还是需要按照以下顺序进行这些连接:AVSS、VC1、VC2、VC3、VC4、是否会出现问题?

LiFePO 电池的最大电压通常为3.65V/节、BQ7790521设置为3.7V/节。 这是否有理由大于3.65? 是否有针对 LiFePO 化学成分设置的版本?

3.我们应该如何处理被显示为无连接的引脚。 在8s 配置中、这些是否应连接到 GND? CHGU、CCFG、CHG 还是保持悬空?

谢谢你。

此致、
5月