This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:电池耗尽行为

Guru**** 2533110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124299/bq25611d-bat-depletion-behavior

器件型号:BQ25611D

V_BAT_DPL 和 V_BAT_DPLZ 的数据表值重叠、没有关于迟滞或最短关断时间的附加规格。 在面值处、BATFET 可能会在2.35V 至2.55V 的电池电压范围内振荡。

设计是否保证有其他规格来确保不会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于单个单元、上升和下降阈值没有重叠、 存在迟滞 。 因此它不应振荡。

    非常感谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该迟滞是否有指定的值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    典型 迟滞应为175mV。

    谢谢、

    宁。