This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2845:频率设置

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TL2845, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124721/tl2845-frequency-setting

器件型号:TL2845
主题中讨论的其他器件: UCC28180

您好!

我想了解 TL2845控制器如何使用 Rt 和 Ct 的组合来设置频率 (我知道有一个给定的公式,它的值为1.72/(Rt*CT),但我想知道它的内部操作)。 那么、它的工作原理是否类似于 UCC28180等控制器、其中的频率与引脚提供的电流成正比(因此、我们连接到引脚的电阻)? 如果我要通过 TL2845中的电阻器 Rt 在外部为引脚提供小电流、频率是否会变化?

谢谢、

桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh、

    正如您所描述的、它相当简单。 频率与斜升的 dV/dt 成正比、斜升由可为 CT 充电的恒定电流量设置。 RT 会为斜坡的线性充电部分设置流入 CT 的电流。当斜坡达到峰值时、CT 会在内部放电。 是的、您应该能够通过 RT 施加额外的外部电流、并以这种方式操控频率。 感谢您通过 E2E 进行连接。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、为了确认、引脚8 (VREF)的内部电压仅为5V、因此对于任何电阻、电流都是5/Rt?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是真正的5V/Rt、因为您正在使用电压源为电容器充电。 Rt 一端的电压由 VREF 固定、Rt 另一端的电压为斜坡。 充电电流近似为 i=CT*dV/dt。 CT 是您为 CT 选择的值、dV 是~1.7V、来自数据表振荡器斜坡峰峰值电压、如果放电时间很短、dt 几乎为1/F。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "如果放电时间足够快"是什么意思? 为什么它可以改变? 此外、内部放电是自动的吗? 那么、电容器基本上会振荡 b/w 一些电压 V 和 V+1.7?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh、

    放电时间是斜坡的下斜率。 放电时间与 CT 成正比、因此对于较大的 CT 值、放电时间较长、较小的 CT 值可提供更快的放电时间。 在进一步思考之后、只需使用 Ichg=5V/Rt 的估算值...在您通过 i=CT*dV/dt 构建电路 后、即可了解所发生的情况。 我觉得 i=ct*dv/dt 让我更深入地了解了斜坡生成。 感谢您通过 E2E 进行连接。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Steven!