This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS72715DSEEVM-406:TPS72715

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS727

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124402/tps72715dseevm-406-tps72715

器件型号:TPS72715DSEEVM-406
主题中讨论的其他器件:TPS727

我尝试使用 Tina 来查看许多 TPS 器件的快速瞬态响应。  尤其是 TPS72715设置为4.6或5V 输出电压。  这在 Tina 中工作需要哪些参数设置?  此外、我没有找到该器件的脉冲恢复的任何数据图-在几百 ns 范围内。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:  

    您是否希望实现线路瞬态或负载瞬态? 通常使用1us 的上升和下降时间。 您要寻找的具体条件是什么? 也许在工作台上尝试和测试这一点会更有价值、但可能需要一些时间来完成设置。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edgar -

    我的担心是、我使用 TI 组件为包含数百个 SiPM (Si 光电倍增器)的电路供电。  通常、它们看起来像高阻抗、但当它们获得突发光时-它们会雪崩并产生大量电流、我通过运算放大器电路。  脉冲可以相当快-上升时间为10至100ns、持续时间约为1us。  我需要非常清楚地看到脉冲、以了解光子突发。  我希望使用的 LDO 能够响应所需的电流、而不会使电子元件失真-这对电压调节很敏感。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:  

    如果我理解正确、SiPM 由 TPS727供电?  

    请注意、对于 DS、在1us 下降和上升时、过冲和下冲为~50mV、阶跃为0.1mA-200mA:

    在较快的斜坡速率下、过冲和下冲可能会变大。

    这可以通过将直流负载设置得稍高来改善:

    但请注意、它仍然在50mV 附近。  

    响应还将根据给定的余量而不是在接近压降的条件下运行(即 Vin=5.5V 和 Vout=5V)进行改进。

    另一种选择是在输出端添加更多电容、但这需要在启动期间交换增加的浪涌电流:

    我将研究如何为负载瞬态设置 TINA、尽管我知道负载瞬态响应建模不是很好、因此、在工作台上查看它将提供更好的见解。  

    最棒的  

    Edgar Acosta