This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25181:使用3.7V 电池的稳压系统输出

Guru**** 1095350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125026/bq25181-regulated-system-output-with-3-7v-battery

器件型号:BQ25181

我将 BQ25181视为可穿戴设备中的电池充电器和系统稳压器。 该器  件将由3.7V 锂聚合物电池供电-当存在电源(USB)时和电池供电时、BQ25181是否仍能够在 SYS 引脚上提供4.5V 稳压输出? 如果没有、是否有单个器件可以实现此目的、或者我是否需要充电器 IC 和升压转换器(例如、 TPS61099x)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    欢迎使用 E2E!

    当存在有效 VIN 时、BQ25181只能将 SYS 电压调节到4.5V (或配置的调节设置)。 当只有电池存在时、SYS 电压将不会调节并且将会稳定

    VSYS = VBAT - VDO、其中 VDO 为 RON_BAT *(IBAT)  

    有些器件可以将电池电压提升到系统输出。 您是否有可共享的输入电压和充电电流等信息? 它将帮助我们为您的应用找到最佳器件。

    此致、

    Anthony Pham