This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:此器件能否与 SiC FET 配合使用?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1, LM5146, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124467/lm5146-q1-can-this-device-use-with-sic-fet

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5146LM5145

您好的支持团队。

我的客户正在考虑使用 SiC FET 的 LM5146-Q1。
该器件能否与 SiC-FET 配合使用?
如果是、您是否拥有该参考设计?
如果没有、建议在以下情况下使用直流/直流控制器?

VIN:额定 DC80V
输出电压:50V
输出电流:20A

此致
千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    由于 LM5146是100V 控制器、我们通常不会看到 SiC FET 的使用、尤其是一些需要负栅极驱动。 传统100V 硅 FET 的性能最近有所提高、尤其是 Onsemi 和 Infineon (如果您需要 FET 建议、请告诉我)。 首先来看一下 LM5145 EVM (5V/20A/225kHz)。  

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TIM-SAN

    感谢您的支持。

    我知道。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Higa。