This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A05:输入/输出电容使用0.47uF 电容

Guru**** 2514375 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124380/tps7a05-input-output-capacitor-use-0-47uf-cap

器件型号:TPS7A05

大家好、

我的客户想要了解有关 TPS7A05输入和输出电容的信息。 使用0.47uF 和01005非常小的电容器是否可以? 有效输入和输出电容要求是什么?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    需要输出端的电容才能实现稳定性。  要求不小于0.47uF。  由于施加的电压偏置和容差、使用尺寸为01005的电容器很可能无法提供足够的电容。  要确认、您需要查看您正在考虑的电容器上的电容器制造商数据。  例如、这里是一个采用此封装尺寸和值的 Yageo 电容器。  电容器的有效电容实际上会随着施加的电压而下降、而不考虑其他容差、因此这不符合数据表规格。

    https://www.yageo.com/en/ProductSearch/PartNumberSearch?part_number=CC0100MRX5R5BB474&page=1&page_size=10

    一个4.7uF、0201封装尺寸的 Murata 电容器为 GRM033R60J475ME05D。  即使在3.3V 输出下、这也可能起作用、但是您需要考虑温度、因为这是一个 X5R 电容器。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的反馈。 我想与您确认电容、我认为我们的数据表电容器值不考虑直流偏置、因为建议值是标称值。 我的理解是否正确?

    如果遵循以下指南、则会得到标称值的50%有效电容、然后我们可以选择0.47uF 电容、但需要获得至少50%的有效电容。

    至于输入电容、是否可以使用01005 0.47uF?  

    他们需要使用小型封装来节省空间。 谢谢。

      

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    指引所说的是0.47uF 已经达到50%的降额。  第8.1节未指定50%来自何处、 但在实践 中、其中一些将来自电压偏置、初始容差、环境条件、交流纹波电压等。绝对最小有效电容为0.47uF、从我之前的评论中可以看出、没有一个符合此规范的01005电容器。  它们需要使用多个并联的01005电容器、或者在输出电压较低时我建议使用的0201电容器。

    谢谢、

    斯蒂芬