大家好、
我的客户想要了解有关 TPS7A05输入和输出电容的信息。 使用0.47uF 和01005非常小的电容器是否可以? 有效输入和输出电容要求是什么?

谢谢、此致、
将会
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、
需要输出端的电容才能实现稳定性。 要求不小于0.47uF。 由于施加的电压偏置和容差、使用尺寸为01005的电容器很可能无法提供足够的电容。 要确认、您需要查看您正在考虑的电容器上的电容器制造商数据。 例如、这里是一个采用此封装尺寸和值的 Yageo 电容器。 电容器的有效电容实际上会随着施加的电压而下降、而不考虑其他容差、因此这不符合数据表规格。

一个4.7uF、0201封装尺寸的 Murata 电容器为 GRM033R60J475ME05D。 即使在3.3V 输出下、这也可能起作用、但是您需要考虑温度、因为这是一个 X5R 电容器。

谢谢、
斯蒂芬
尊敬的 Stephen:
感谢您的反馈。 我想与您确认电容、我认为我们的数据表电容器值不考虑直流偏置、因为建议值是标称值。 我的理解是否正确?
如果遵循以下指南、则会得到标称值的50%有效电容、然后我们可以选择0.47uF 电容、但需要获得至少50%的有效电容。
至于输入电容、是否可以使用01005 0.47uF?
他们需要使用小型封装来节省空间。 谢谢。
此致、
将会