This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:与 I2C 的开关通信协议

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ27Z561, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124081/bq27z561-switch-communication-protocol-to-i2c

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他部件:EV2400BQSTUDIO

我想在 BQ Studio 中将通信协议从 HDQ 模式切换到 I2C 模式,是否有人可以为我提供同样的帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vraj、

    默认情况下、器件应以 i2c 模式发货。 如果您已将监测计切换为 HDQ、这是一项永久性更改、如果不重新上传新的.srec 文件、则无法将监测计重新配置为 i2c。 如果您使用的是 EV2400、只需确保连接到正确的端口即可。 如果器件仍处于 i2c 模式、并且您从未切换到 HDQ、请确保您已插入 EV2400上的 i2c 端口(端口2)。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、  

    感谢您提出解决方案。

    我没有新的.srec 文件。 那么、您能否指导我获取.srec 文件以及重新上载该.srec 文件的步骤。

    谢谢、  

    Vraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vraj、

    如果您导航到 TI.com 上的 BQ27Z561产品页面、则可以单击设计和开发>软件开发> BQ27Z561固件。 该下载中应该有.srec。 要将此固件重新上载到监测计、请在 BQStudio 中打开编程插件并选择此固件文件。

    谢谢、如果您还有其他问题、请告诉我、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、  

    感谢您提供.srec 文件。  

    在对监测计进行编程方面仍有一个问题待解决。

    如果 EVM 套件未 连接到 PC 、并且我打开 BQStudio、那么我可以看到编程插件。  

    当我将其连接到 PC 时、BQStudio 会自动检测套件、但编程插件会从 BQStudio 中消失。 您能否为相同的解决方案提出建议?

    谢谢、此致、

    Vraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来监测计在 BQStudio 中运行的版本没有编程插件。 不过、这不应该是一个问题。 如果在打开 BQStudio 时关闭监测计电源、并手动选择包含编程插件的 BQ27Z561 .bqz 文件、然后再打开监测计电源、则它仍应与此.bqz 配合使用、并能够上载.srec 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    执行了相同的操作、但在我打开监测计电源后、编程插件消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在监测计上电时编程插件消失、恐怕无法将 IC 恢复到 I2C 模式。 我建议将新的 BQ27Z561 IC 焊接到 EVM 上、因为您使用的 IC 永久卡在 HDQ 模式下。

    此致、

    杰克逊