This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:BAT 引脚背景

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124719/bq78350-r1a-background-of-bat-pin

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQ78350

尊敬的 TI 支持:

我在n´t BQ78350或 EVM 的任何文档中都找不到 BAT 引脚的背景。 在 EVM 上、´s 一个跳线 J15来选择3个不同的电压电平(高电平/中电平/低电平?) 但是、如果可以在某个范围内选择该值、为什么使用0.1%电阻器?  

此致、

阿希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Achim、

    下面的数据表中描述了 BAT 引脚:

     数据表中 BAT 引脚上的最大电压为1V、因此应根据总电池电压选择跳线-您希望在不超过此电压的情况下最大程度地扩大范围以实现最佳精度。 该引脚上的电压用于监测、因此精确的电阻器很有用。 如果您使用的电阻器精度较低、则可以校准此测量值(请参阅 TRM 的校准部分)。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    非常感谢您的解释。 还有一个问题:在相同的 PCB 中、某些器件只有1.8V 的 SMB 信号、原因可能是什么?

    此致、

    阿希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Achim、

    我不理解这个新问题。 SMBus 引脚应连接到上拉电阻器和 REGOUT 引脚电压、该电压应为2.5V。

    此致、

    Matt