This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16:TPS7A1650QDGNRQ1 -标签上的 SWF

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124805/tps7a16-tps7a1650qdgnrq1---swf-on-label

器件型号:TPS7A16

您好!  

我们购买了一些器件、但 其中一些器件具有1929年直流的(4W) SWF。  

我只是想知道这些器件的 SWF 是否为典型值。  

SWF 在功能上是否有任何差异?

如果您需要其他信息、请告诉我。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我是指(4W) SWR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dorian、  

    所有销售和邮寄的器件均经过测试、以便通过数据表上的规格。

    最棒的

    Juliette