This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610EVM:为电路板供电

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124837/bq24610evm-powering-the-board

器件型号:BQ24610EVM

大家好、  

由于输入是交流壁式适配器、德国的标准电压为230VAC 50Hz、美国的标准电压为120VAC 60Hz、因此最大输入电压在美国绝对超过428.5714%、在德国超过821.4286%、 因此、如何将电压降至最大28VAC? 此设计中未使用降压变压器或全桥转换器。

我对用于设计可为电池充电并同时检测电池是否已满的器件的路径拓扑有疑问、以便能够自动为系统负载供电、或者在通电时使用电池自动为系统供电 源不在那里。

但我理解该设计的问题是、它需要墙上适配器的交流电来为器件供电、但最大输入为28V、因此这是哪个28V? 是交流还是直流?
 
问题1:由于输入是交流壁式适配器、德国的标准电压为230VAC 50Hz、美国的标准电压为120VAC 60Hz、因此最大输入电压在美国绝对超过428.5714%、在德国超过821.4286%、 因此、如何将电压降至最大28VAC? 此设计中未使用降压变压器或全桥转换器。
 
问题2. 如果输入是交流壁式适配器、这是否意味着 IC 由交流电源供电、因此只需交流电源即可正常工作? 我现在对所需的输入电源类型感到困惑。 用户指南介绍了交流电压电源、而原理图不支持该电源。 除此之外、用户指南还指出所需的最大电压为28VDC、而非交流电。
 
问题3:如果我错了、我猜 PVCC (图链接中的 TP2: https://www.ti.com/lit/ug/sluu396a/sluu396a.pdf?ts=1659345663996&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F&_ticdt=MTY1OTYzNDU1OHwwMTY5Y2E4NDcxMTkwMDFmMjcxOWI1OWVhMmMzMDMwNzIwMDI3MDZhMDA4NmV8R0ExLjIuMTUzOTE0MTQ1MC4xNTU3MDQ0ODA5fDA)是直流电源、这是否意味着它还接受通过 PVCC 连接的直流电源电压?
 
最后、SI4401BDY-T1-E3有什么功能? 它的额定值为 MOSFET 40V 10.5A 0.014欧姆、这意味着它无法处理超过40电压的电压、芯片是否会在交流电压输入下迅速老化?
谢谢你。
-Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    这是一个直流/直流转换器。 我们的标准是将输入电压称为"ACPWR"。 我们参考的是交流壁式适配器产生的直流电压。 请使用直流输入源。

    此致、

    Mike Emanuel