This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:低温度精度

Guru**** 2531900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124807/bq78pl116-low-temperature-accuracy

器件型号:BQ78PL116

你好、  

我们正在使用78pl116 BMS 将电池组设计为在-20°C 以下使用。  

在原型测试期间、我们发现此 BMS 的温度在-20°C 以下不精确、但在室温下精确。 (我们使用二极管作为温度传感器)。

通过检查数据表中的温度规格、精度为+/-2'C、无需校准。

我们对电池进行了校准、在室温下工作正常。  

我是否可以知道环境温度在-20°C 时电池温度的精度是多少? 因为数据表仅在0°C 至85°C 的温度下测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    我们没有超出数据表中指定范围(0°C 至85°C)的数据。 在极端温度下、精度会降低。

    此致、

    Wyatt Keller