This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:限流放大器

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124938/tl494-current-limiting-amplifier

器件型号:TL494

尊敬的先生,请回答

我想将电流限制设置为4A。 请参阅附件。 我可以使用该电路吗?

我想在电流感应电阻器上使用一个小压降、以最大限度地降低该电阻器的功率。  

输入电压为12V。  我需要输出电压为4V  

TIA

此致、

Vladimir Naumenkov

e2e.ti.com/.../TL494.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    有关限流保护、请参阅第10.2.2.2.3节。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng

    谢谢你。

    此致、

    Vladimir Naumenkov