This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:在 PP_HV1和 PP-HV2之间切换

Guru**** 662690 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPS65994AE, TPS65988, TPS65987DDJ, TUSB320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122207/tps65987d-switching-between-pp_hv1-and-pp-hv2

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TPS65994AETPS65988TPS65994TPS65988EVMTPS65987EVMTPS65987、TUSB320

我想在我的设计中使用 TPS65987D。我将使用 PP_HV1作为灌电流路径、使用 PP_HV2作为源电流路径。 我的设计中没有微控制器。 我可以使用 TPS65987D 中的某些 GPIO 在 PP_HV1 和 PP_HV2之间进行切换吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Logi、您好!

    TPS65987D 将根据所连接的设备自动启用已配置的源路径或已配置的接收路径。 例如、如果您连接需要充电的器件、TPS65987D 将协商 PD 协议作为电源、并启用配置的源路径(在本例中为 PP_HV2)。 您无需使用 MCU 在电源路径之间切换、因为 TPS65987D 会自动执行此操作。 我建议查看我们的配置 GUI 工具培训系列、以更好地了解如何配置 TPS65987D: https://training.ti.com/tps6598x-application-customization-gui-tool-basic-introduction

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric

    在我的源路径中、我连接了一个外部移动电源。 如果未连接该移动电源、灌电流路径是否会自动启用?   

    我的应用、如下所示。

    。  我使用 Type C 电缆将 USB 主机连接到 USB 集线器的上行端口。 我的 USB 集线器中有一个移动电源选项。

     如果连接了移动电源、 USB 主机应通过 USB 集线器充电。 如果移动电源断开、USB 集线器应通过 USB 主机 Vbus 供电、即 USB 主机应供电。 在这两种情况下、USB 主机应能够与 USB 集线器的 USB 下行端口通信。

    我可以为此使用 TPS65987D 吗?  

    此致、

    Logi Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Logi、您好!

    您需要为每个 USB-PD 端口使用一个 TPS65987D。 不能使用单个 TPS65987D 控制多个端口。 请注意、TPS65987D 电源路径仅根据 USB-PD 端口的协商协议启用/禁用。 TPS65987D 电源路径不能在协商的 USB-PD 合同之外单独使用。

    但愿这对您有所帮助。 如果需要进一步澄清,请告诉我。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何其他器件可以执行此任务? 我是否可以为此使用 TPS65994AE 等双端口 USB-CRegisteredPD 控制 器?

    此致、

    Logi Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Logi、您好!

    TPS65988是 TPS65987D 的双端口版本。 这可能是更适合您的应用的器件。 TPS65994仅适用于 Intel 参考设计。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Eric 的建议。  
    TPS65988现在不可用。 是否有任何其他器件可以执行此功能。 我们也可以使用两 个 TPS65994AE。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Logi、您好!

    TPS65994不适用于此应用、因为它无法针对英特尔参考设计之外的应用进行配置。

    我建议使用2个 TPS65987D 或1个 TPS65988。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    然后、我将介绍2 x TPS65987D 实现方案。

    为了确认我的理解、我创建了一个方框图、其中包含了我计划实施的内容。 请您检查一下、告诉我、它是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Logi、您好!

    您的方框图通常看起来正常。 只有一个问题: 两个 USB-PD 控制器之间需要某种形式的直流/直流转换器。 以下是一个示例、其中重点说明了原因:

    1.将移动电源连接到左侧 USB-PD 连接器(绘图中的移动电源 Type-C 连接器)

    2.与移动电源协商~20V 的 PD 协议(例如)

    3.现在您需要使用正确的 USB-PD 连接器(绘图中的主机 Type-C 连接器)供电

    4.为了符合标准,您需要在协商更高的电压之前先提供5V 电压。 此外、您连接的器件甚至可能不需要移动电源提供20V 电压。 您需要一个直流/直流转换器将电压调整为所连接的器件所请求的电压。

    我希望这有助于澄清我对您需要直流/直流转换器的担忧。 TPS65988EVM 和 TPS65987EVM 都有一个示例、说明如何使用 TPS65987D 控制外部直流/直流转换器。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只需要5V 电压即可为主机充电。 我是否可以将移动电源限制为在 USB 协商本身时仅提供5V 电压? 我的电路板中有空间限制、我真的希望避免添加不必要的直流/直流转换器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Logi、您好!

    如果您将两个端口限制为仅5V、那么您是正确的。 在这种情况下、您不需要直流/直流转换器。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric。 我们是否必须以任何特定方式配置 PD 控制器、以将移动电源 USB 端口限制为5V?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Logi、您好!

    是的、您可以将拉电流和灌电流功能配置为仅限5V。 以下 GUI 教程视频将向您介绍如何调整这些功能:  https://training.ti.com/tps6598x-application-customization-gui-tool-basic-introduction

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

     我对 TPS6598x 应用自定义工具有疑问。 在文档中、它介绍了 EVM 编程。 如何配置 TPS65987芯片。 我不明白。  

    在我的设计中、没有可以配置芯片的微控制器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    我是 Logi 负责此设计的同事、对此有后续问题

    器件  TPS65987D 有两种型号。  

    TPS65987DDH 在任何地方都没有库存。  TPS65987DDJ 就是我们可以得到的结果。

    1) TPS65987DDJ 适用于 Thunderbolt 3器件且具有集成电源开关的 USB Type-CRegistered和 USB PD 控制器   

    2) 2) TPS65987DDH 具有集成拉电流和灌电流电源路径、支持 USB3和交替模式的 USB Type-CRegistered和 USB PD 控制器   

    您能否帮助了解在将  TPS65987DDJ 用于 Logi 之前提到的应用时是否存在任何问题?

    谢谢、此致

    我的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS65987DDJ 中是否默认启用快速角色交换(FRS)? 如果没有、我们如何启用它。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Logi、Prmy、您好!

    TPS65987DDJ 不能在此处使用。 只有英特尔的 TBT 参考设计支持 DJ 版本。 "DH"版本是通用 PD 控制器、可配置为此应用。  

    在编程方面、您将使用应用定制 GUI 来配置要加载到系统中外部 SPI 闪存的映像。 GUI 工具将提供一个二进制文件、您可以使用任何标准 SPI 工具将该文件加载到 SPI 闪存中。 我们通常使用 Total Phase Aardvark 在非 EVM 板上加载 SPI 闪存。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    如果我仅使用默认配置、我们是否可以使用 DJ 版本。 将 DJ 版本用于通用应用程序时会发生什么情况。 我们的设计中没有使用任何交替模式(如显示端口、HDMI)。 在这种情况下、可以使用 DJ?  

    遗憾的是、DH 版本在任何地方都没有库存、我们需要在这个周末准备好电路板。 这就是我们尝试使用 DJ 版本板的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Logi、您好!

    DJ 版本的配置限制为仅适用于直接复制英特尔参考设计的设计。 它不能在这些应用程序之外使用。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我计划使用 tps65987d、如下所示。 我们的板上没有任何嵌入式控制器。 因此、没有计划使用 I2C 进行配置。

    在这种情况下、我们可以使用  TPS65987DDJ 吗?  

    注意:是否可以与您进行通话以讨论此问题? 我们现在处于绝望的境地。 由于时间轴的压力、我们在周末工作并完成设计、我们计划立即开始制造。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Logi、您好!

    遗憾的是、DJ 版本不能用于此目的、因为 DJ 版本上的固件仅限于支持 Intel 参考设计。  

    您是否有当地的 TI 现场联系人可以帮助您采购 DH 器件?

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DH 版本是否可以替代 DJ 版本部件?

    我们当地的 TI 联系人没有 DH 版本器件。我们找到了一家中国分销商、其中有 DH 版本库存。 我们正在尝试从它们获取部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Logi、您好!

    是的、DJ 和 DH 是引脚2引脚可更换的。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    如果我分享我们的原理图、您是否能够对其进行审阅并提供反馈?

    此致、

    Logi Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Logi、您好!

    我建议发布一个专门用于原理图审阅的新主题。 我们技术团队的成员可以帮助您进行审核。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我还有一个问题、如果我始终保持移动电源的连接(来自移动电源的 VBUS 为我的电路板电路供电、而用于主机的接收器)、那么以下使用 TUSB320的配置是否可以工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我将创建一个新的胎面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Logi、您好!

    我不是 TUSB320器件的专家。 我建议将 TUSB320作为列出的器件发布一个新问题、以便正确的专家可以提供更详细的响应。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric。  我将在 TUSB320轮距中布置它。  

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我们设法找到 了 TPS65987DDH 的来源、现在我们得到了组装板。 我正在尝试使用应用定制 GUI 来配置 PD 控制器。 在您之前的答复中、您提到我们可以使用 Total Phase Aardvark 工具在非 EVM 电路板上加载 SPI 闪存。  为此、我们是否需要将 Aardwark 工具直接连接到闪存的 SPI 线路、或者该工具可以使用 GUI 应用程序通过 PD 控制器的 I2C 线路对 SPI 闪存进行编程?  

    当我尝试使用 GUI 工具进行闪存时、我收到一条错误消息"SPI 闪存至器件验证失败"。这可能是什么问题? 请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Logi、您好!

    您需要将 Aardvark 直接连接到闪存芯片的 SPI 线路。 由于 SPI 闪存默认未加载 FW、PD 控制器 GUI 工具将无法对其进行刷写。 请使用另一个标准 SPI 加载工具。 Total Phase Flash Center 可以满足这一要求。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric。我们会直接为您介绍。

    我需要再做一个说明、 我们的引导模式配置应该是什么? 在我们的应用中、VIN_3V3仅在 PD 控制器切换电源轨后出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Logi、您好!

    我认为 BP_NoWait 最好。 这将允许 PD 控制器在没有 VIN_3V3的情况下引导、并立即从 SPI 闪存加载配置。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件配置如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Logi、您好!

    由你决定。 如果在不从闪存加载配置的情况下不需要 PD 控制器执行任何操作、则可以始终将其保留为电池电量耗尽模式下的"安全配置"。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我能够 对主机 PD 控制器闪存进行编程。它正在正确加载已编程配置。当连接主机和移动电源时、主机 PD 控制器 PP1开关已启用、电路板正在通电。  

    但是、当连接主机和移动电源时、电路板由移动电源供电、但主机 PD 控制器的 PP2开关未启用。  

    问题可能出在哪里? 我将 PP1开关配置为仅灌电流、将 PP2开关配置为仅拉电流、如下图所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Logi、您好!

    我还建议检查主机 PD 控制器的拉电流功能寄存器、以确保为其分配了具有正确电源路径的5V/3A PDO。

    此外、如果您希望主机 PD 控制器提供电源、则应将其端口控制设置"电源交换策略"调整为电源。 此外、该端口的端口配置应为 DFP 或 DRP。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric

    一旦电源交换策略更改为首选电源、当我们连接充电组时、PP2开关将启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好。 感谢您的确认!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    昨天、我尝试在 Thinkpad 笔记本电脑中使用 Type C 连接器。 它有一个 Type C 端口、主要使用 Type C 连接器连接到充电器。 但它也可用于数据传输。 在该 C 型端口中、当我们进行连接时、它会检测电路板中的 USB 集线器。

    但是、当我将我们的板连接到手机或任何其他 Android 设备时、它甚至不会将其检测为 USB。 仅当我们在手机和电路板之间使用 C 型 OTG 连接器时、才会连接 USB。 即使之后、在 USB 首选项中、它也表示 USB 由连接的设备控制。 理想情况下、USB 应由 Android 设备控制。 在 USB 首选项中有一个选项可更改此控件。 但当我尝试它时、它说它无法切换。 问题可能出在哪里?

    我还在附加主机 PD 控制器 GUI 工具项目文件。 您能查看我们使用的设置吗?e2e.ti.com/.../PD_5F00_Controller_5F00_Host_5F00_Prefers_5F00_powersource.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Logi、您好!

    我建议发布另一个主题、其中包含您上面提到的问题的完整详细信息。 这样、我们的一位技术专家就可以更深入地了解。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric。 我创建了一个不同的线程。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125032/tps65987d-host-pd-configuration