This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288-Q1:Webench FPWM 模式

Guru**** 2770995 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114767/tps55288-q1-webench-fpwm-mode

器件型号:TPS55288-Q1

大家好、

我在 FPWM 模式(MODE 引脚= GND)下仿真了 TPS55288-Q1负载阶跃响应、但它显示了轻负载下的突发模式运行。

请参阅下面的附件、了解这是预期操作还是 Webench 无法支持 FPWM。  

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=CEF9EC4C7F6B7165

e2e.ti.com/.../WBDesign907_5F00_Load-Transient_2D00_2.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tsuji,

    是的、尽管 MODE 引脚实际接地(FPWM 模式)、但该模型似乎仍在自动 PFM 模式下工作。

    我将循环 WEBENCH 模型团队进行检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    筑 地/ Zack、您好!

    我们将研究这个问题。

    谢谢 、此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsuji-San、

    我们调试了 TPS55288-Q1 PSpice 模型、目前未在器件的 PSpice 模型中对 FCCM 模式建模。
    因此、器件应在自动 PFM 模式下工作、但 MODE 引脚在轻负载时连接到 GND。

    要实现 FCCM 模式、我们需要进行模型修改和验证。 我们已将其添加到我们的管道中。 请注意、这可能需要比预期更长的时间、因为目前我们没有 PSpice 开发方面的专业知识。

    谢谢、此致、
    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。