This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:用于断开 VIN 和 UV/OV 电阻分压器的 PFET 开关

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069, TPS4811-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121652/lm5069-pfet-switch-to-disconnect-vin-and-uv-ov-resistor-divider

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件: TPS4811-Q1

多 个 LM5069将用于36V 电池供电的应用、在该应用中、我们希望在电子器件关断时尽可能降低静态电流。 如果 UVLO 被拉至低电平、则关断模式下的 LM5069输入静态电流为480-650uA、但对于我们的应用而言、静态电流仍然相对较高。

另一位学员询问了如何使用 FET 断开 UV/OV 电阻分压器以禁用器件、但仍会有相对较高的 VIN 静态电流消耗。 为了进一步降低静态电流、VIN 和 SENSE 引脚似乎都必须与电源断开连接、因为它们通过反向并联二极管连接、可将引脚之间的电压差限制在0.3V 左右。

是否可以从电源上断开 VIN、SENSE 和 UV/OV 电阻分压器?   UVLO、OVLO 引脚将由电阻分压器拉至接地、 栅极引脚将不会激活、因此应关闭高侧 FET、这基本上会导致 OUT 引脚悬空。 需要使用相对较低的导通电阻 FET 开关(<1 Ω)来减少传感引脚上电阻分压器所增加的误差、但看起来应该可以实现这一点。 TI 的验证将使我更愿意使用此方法! 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的联系

    您能否在关断电流时共享您的目标? 和保护要求。 ?

    我们有 TPS4811-Q1控制 器、当 EN/UVLO 为低电平时消耗1.7uA (典型值)。 它提供过载、短路和过压保护、如 LM5069。 请检查并告知我。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。 感谢您的回复。 TPS4811看起来很棒、但在任何地方都不可用、因此我们不得不调整 LM5069。 我们将使用3个 LM5069来保护/控制不同的电源总线、如果 电池未断开连接、LM5069可能会保持与主系统电池的连接。 关断模式下所有电子器件的目标系统总电流消耗低于1mA、即使在关断模式下、也可轻松超过3xLM5069自身的电流消耗。

    到目前为止、我的计划是使用 两个 PFET、一个与每个 VIN 和 SENSE 引脚串联。 这些 PFET 的导通电阻约为350m Ω、并将同时打开/关闭、以便同时为两个引脚提供电压。 SENSE 引脚上不会有电阻分压 器、因为如果使用 FET、会引入过多的误差。

    以这种方式使用 LM5069是否可以接受? 是否有任何事情应该以不同的方式完成或可以添加保护组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    当 VIN 和 SENSE 断开时、如果我们将电源热插拔至 LM5069、我会看到一个问题。 热插拔 FET 的栅极保持浮动、当您在输入端热插拔时可能会出现浪涌。 如果这不是用例、则可以继续执行该方法。

    您是否有销售团队联系来获取  TPS4811 材料?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 运行期间、36V 电池可热插拔、但通常情况下、LM5069会在电池换用之前被禁用。 当不存在36V 电池时、控制系统(并启用/禁用 LM5069)的微控制器由单节备用电池供电运行。 下面是一个 LM5069预期应用的原理图。 另外两个与此非常相似。 您是否担心热插拔输入源可能 会为 高侧 FET CGD 充电 、并在 LM5069未通电时打开 FET。 如果是、这不是应该发生的事情、因为它可能会损坏高侧 FET、因为它在导通期间不会受到保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于热插拔事件、CGD 耦合可能会暂时导通 MOSFET、但不会永久导通。 栅极至接地电容会有所帮助。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是疯狂的想法、但如果使用单个 NFET 将 LM5069和 UV/OV、TMR、PWR 组件与系统接地断开、从而将静态电流降至零、该怎么办? 那么、唯一的问题是 PGD、但不一定要使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我们为其他一些客户探索了这条道路、但它并未奏效。 存在一些可能触发的内部寄生效应路径、并且存在风险。

    此致、

    Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于好奇、您能否提及什么寄生效应是主要问题? 很难看出这种情况的原因、因为从理论上讲、只要 PGD 浮动、断开电源与断开接地之间的电压、整个电路的电压就基本相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    当我们断开控制器的接地路径时、器件的内部基板被拉至 除 接地以外的其他电压电平、这 会触发寄生路径、我们很难说出哪条路径以及如何操作。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。 我并不是说仅断开 LM5069的接地引脚、而是希望通过 NFET 将整个 LM5069电路的接地端连接到系统接地(电池负极)。 如果从系统接地端断开整个 LM5069电路的接地、这与从系统电源断开电路正极侧有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    为什么您认为两种情况(断开+ve 线路或-ve 线路)是相同的?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。 如果电源无法热插拔、我可以看到 LM5069电路接地断开工作。 当机器停机时、单独的电路会禁用接地断开、但这不会阻止电池在停机状态下被卸下和重新安装。 在重新插入电池之前、单独的控制电路必须启用接地断开、以防止意外导通 FET 时出现任何潜在问题、但无法知道何时会发生这种情况、 我们无法更快地感知和响应这种情况、而不是可能导致的损坏。

    我想、在更合适的器件(TPS4811?)之前、我们必须使用 LM5069相对较高的关断电流  变得可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的解释。 我完全理解 LM5069面临的挑战。

    我们可以为评估 和原型设计提供 TPS4811样片。 您是否有当地的 TI 销售联系人来联系我们。 ? 请告诉我。

    此致、

    Rakes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rakesh。 我没有当地的 TI 销售联系人。 我的公司位于宾夕法尼亚州兰卡斯特。 有多少 TPS4811器件可用? 第一批生产电路板至少需要60个器件、未来几个月还需要更多器件。 除非 TPS4811将投入生产并具有合理的库存水平、否则我们的第一个设计可能太晚了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我已向您发送 了一封包含详细信息的私人邮件。 让我们通过电子邮件跟进。

    我将关闭这里的线程。

    此致、

    Rakes