This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:TPS55340用于定序的延迟输出

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, OPA564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124835/tps55340-delay-output-of-tps55340-for-sequencing

器件型号:TPS55340
主题中讨论的其他器件: OPA564

你(们)好

我使用 TPS55340为 OPA564和3.3V (使用 LMZ12003E 生成)供电。 但根据 OPA564的以下定序要求、需要遵循这些要求。

但我们正在实现以下结果

我们尝试使用基于 RC 的使能引脚连接来延迟输出(1K 和4.7uF (更新了1uF w.r.t ckt))和 SS 引脚0.2uF (更新了 w.r.t ckt)。

用于相同器件的电路如下所示。

请建议一种解决方案来实现 TPS55340输出的初始上升延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    感谢您通过 e2e 与我们联系。

    从原理图中可以看到、有一条通过 L3和 D3从12V 输入到输出的直接路径。
    TPS55340无法对输出电压初始上升至输入电压电平产生影响。

    每个升压转换器都是如此。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harry

    您是否有任何建议在 升压模块的前端添加 RC 控制的 FET 开关 IC。

    此致、

    Bivin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    我们的其中一个电源管理 IC 可能是(多轨转换器和计时管理集成在一个部件中)、这可能是一个更巧妙的解决方案。
    我对这些器件概不负责、也不概要介绍哪些变体可能最适合您的应用。
    请在 TI 网站上搜索"PMIC"以获取概述或联系您当地的 TI 代表。

    此致、
    哈里