This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:输入电压最小值为2.7V?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124551/tps63070-vin-min-2-7v

器件型号:TPS63070

尊敬的 e2e 团队:

使用 TPS63070RNMT、一旦升压转换器打开 Vin = 3V、它将继续工作、直到它在 Vin <2V 时关闭(如数据表中所示)。
问题是要打开它、似乎需要至少2.7V 的输入电压(通过实验测试、即使没有任何负载)。
您能告诉我数据表中指示此行为的位置吗? (如有说明)

该器   件用于3V 电池中甚至达到-20°C 的环境中、因此所述问题变得非常关键、因为电池的特性曲线会随着温度下降而向下转换。

谢谢、

Giorgia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Giorgia、

    很抱歉耽误你的时间。 你可以在第7.5章 EC 表中找到启动电压。

    是的、TPS63070的启动电压应高于3V、如下所示

    此致

    TAO