请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63070 尊敬的 e2e 团队:
使用 TPS63070RNMT、一旦升压转换器打开 Vin = 3V、它将继续工作、直到它在 Vin <2V 时关闭(如数据表中所示)。
问题是要打开它、似乎需要至少2.7V 的输入电压(通过实验测试、即使没有任何负载)。
您能告诉我数据表中指示此行为的位置吗? (如有说明)
该器 件用于3V 电池中甚至达到-20°C 的环境中、因此所述问题变得非常关键、因为电池的特性曲线会随着温度下降而向下转换。
谢谢、
Giorgia