This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331EVM-232:TPS54331EVM-232

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54331EVM-232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124374/tps54331evm-232-tps54331evm-232

器件型号:TPS54331EVM-232

你好! 我对 TPS54331EVM 有一些疑问。

Q1:当我测试 TPS54331EVM-232时、输出纹波看起来与用户指南中提供 的波形不同。 它有什么问题?

                        

我的测试(绿色:直流输出电压;黄色:输出纹波;紫色:输出电流;蓝色:SW 或 PH 节点)                                        用户指南

Q2:输出电压有较大的毛刺脉冲。

Q3:当我测试 TPS54331EVM-232 Eco-mode 时、输出电流不稳定。SW (PH)节点处有振荡、不会降至0V。 这是否正常?(绿色:直流输出电压; 紫色:输出电流;蓝色:SW 或 PH 节点)

 

Q4:当我测试慢速启动模式时 、它的工作方式如下图所示。 为什么?(绿色:直流输出电压; 紫色:输入电流)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、

    我的同事 Ruby 明天就会给您回复!

    BR

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、哈勒

    很抱歉耽误你的时间。

    我想在此确认一些详细信息:1.您是否更改了 EVM 上的任何内容? 2.测试输出纹波时、您是否使用了最小的测试环路?

    关于 Q1和 Q2、开关噪声与输出耦合、您是否使用全带宽来测试纹波? 最小的测试环路可能会有所帮助。

    关于 Q3、您的测试的负载电流是多少? 在某些电流点、可能会发生多脉冲。  "它不会降至0V"、这是因为高侧和低侧 FET 都关断、PH 电压等于 Vout。

    关于 Q4、您是否愿意帮我捕获输入电压并检查直流电源的设置、我认为这可能与转换速率和允许直流电源流动的初始电压设置有关。

    希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ruby! 感谢您的回复。

    我没有改变任何东西、我使用 接地环测试输出电压纹波。

    我 使用全带宽来测试纹波、带宽为350Mhz。  我可以选择20MHz、输出电压没有电压毛刺。 但我不确定 实际输出电压是否有毛刺。

     

    至于 多脉冲、我对它一无所知。  能 不能再多说些什么 呢?  它的特征是什么? "PH 电压等于 Vout"、感谢您的解释、我将再次测试 PH 电压。

    关于 Q4、我稍后将再次进行测试。  '捕捉输入电压并检查直流电源的设置、'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的回复