This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMICLOADBOARDEVM:如何调节压摆率

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: PMICLOADBOARDEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124851/pmicloadboardevm-how-to-adjust-slew-rate

器件型号:PMICLOADBOARDEVM

大家好、

当我使用 PMICLOADBOARDEVM 时、如何调整负载电流的压摆率?

此致、
Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    PMICLOADBOARDEVM 类似于电压控制电流吸收器。 这意味着您可以通过输入电压电平控制输出电流、因此也可以采用相同的方式控制压摆率。

    µs、在 µs 中、当您在1 μ s 内驱动0 - 100mV 电压信号到输入时、您将在1 μ s 内获得0 - 2A 负载瞬态。

    BR、Jari