This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 三相四线制系统将在何时用于充电桩电路?

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124161/when-will-the-three-phase-four-wire-system-be-used-in-the-charging-pile-circuit

器件型号:UCC27524

我最近跟一位充电桩的客户进行了跟进、了解到他们的系统方框图使用三相三线系统。 我在 ti 的一些材料中发现、系统方框图使用三相四线系统。


我有以下问题。


1、这两种方法如何影响充电桩系统?
2、两种接线方法在应用中是否有任何差异?
3、第四组桥臂的控制方法与其他三组桥臂的控制方法有何区别?


希望您能帮我解决上述问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hailan、

    我已要求我们的 SEM 团队对此进行评论、因为您正在询问系统级的架构权衡。

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hailan、您好!

    在下面、您可以找到粗体显示的答案:

    1、这两种方法如何影响充电桩系统?

    • 通过在系统中建立中性连接、您可以控制不平衡的电流。 这在 V2G 和 V2H 应用中非常有用、在这些应用中、您希望仅通过电池为网络中的单相和双相设备供电。
    • 当您具有中性点连接时、需要注意的另一个重要特性是、您可以在电网中应用降额充电策略。 例如、在您的家庭中、您可以每相提供16A 的电流(三相电网、11 kW)。 如果一个相位由其他设备加载、您只需限制一个相位的电流即可继续为汽车充电。


    2、两种接线方法在应用中是否有任何差异?

    无中性连接:

    • 可以应用空间矢量、从而允许对转换器进行更高的利用
    • 由于三相系统中没有电源纹波、因此可以减小电容器尺寸

    带中性连接:

    • 如果中性点连接到电容器的中间点、则无法应用空间矢量。
    • 如果中性点连接到半桥、则可以应用空间矢量。
    • 直流电容器必须处理电源纹波
    • 不总是存在中性连接。

    电容器更大、以实现电源纹波
    3、第四组桥臂的控制方法与其他三组桥臂的控制方法有何区别?

    我建议您查看以下文章、您可以在此处找到有关两种拓扑之间控制方法差异的信息:

    谢谢、致以诚挚的问候

    Riccardo