This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:过流保护

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069, TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122730/lm5069-overcurrent-protection

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件: TPS2662

大家好、  

校准 LM5069-1是一个问题、希望您能帮助了解这个问题。

我正在使用 TI 网站上的 Excel 计算器,并尝试校准 IC 过流和功率耗散保护。

此设计已连接(忽略此处的值,仅用于启动),基本上我们有6 - 48V 电压轨(其中 LM5069-1),直流-直流电压轨在 LM5069之后为48V 至12V 或5V。

 

系统要求–

  • 48V 输入电源
  • 最大负载–
  • 15W / 20W 负载下的过流保护
  • 功率耗散保护–此设计的晶体管高达1.3W (我们将在更新的设计中替换为更大功率)

 

第一个问题是过流保护的计算和实际测量之间的巨大差异。

对于100mR 电阻器、计算器指出、典型检测电流限制为0.6A、峰间电流为0.2A、但结果非常不同。

此外、对于较低值的电阻器75mR、典型值应为0.7A (峰间电流为0.2A)、但实际测量值会偏离正常范围。

 

在电路板上测量

Excel 计算器

Rsense [欧姆]

Isense [A]平均

当前 PK-PK [A]

V LOAD [V]

I LOAD [A]

W 负载[W]

Isense [A]典型值

当前 PK-PK [A]

0.1.

0.424

0.3.

4.88

3.3.

16.1.

0.6.

0.2.

0.075

0.562.

0.4.

4.76.

4.21.

20.0

0.7.

0.2.

 

第二个问题是功率耗散电阻器。 根据数据表,该电阻器没有限制,但不允许低值电阻器打开栅极。

例如、根据计算结果、100mR 电阻允许的最小功耗为0.7W、这意味着8.75kR、但我们将其校准为1.3W、这意味着16.25kR。

对于75mR 电阻器、允许的最小功耗为0.9W、这意味着8.45kR、但我们将其校准为1.3W、这意味着12.2kR。

在这两种情况下,我都尝试了一个低至10kR 的电阻器和一个稍大的电阻器20kr,但系统不能同时使用这两种方法,只能使用较大的电阻器,这意味着没有保护。

 

这种 IC 在低功耗系统中的工作效果如何?

为什么在网站上最小检测电流为0.01A?在什么条件下?

请帮帮我  

谢谢、

Aviv。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Aviv、

    感谢您的支持!

    请使用填充的设计计算器提供帮助。 可从 https://www.ti.com/lit/zip/snvu050获取 

    此外、请分享数据表中的图38所示的过载测试波形。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄色-输入电压

    绿色- Vgate

    蓝色- Vtimer

    红色-输入电流

    根据计算器-最小电流检测为0.5A、此处的最大值为0.44A

    e2e.ti.com/.../LM5069-Design-Calculator-with-FET-Recommendation.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Aviv、

    您能否共享布局文件或快照。 您是否遵循推荐的开尔文感应?  如 https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/choosing-the-right-sense-resistor-layout 中所述

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处随附布局的快照、如果不够清晰、如何上传 BRD 文件而不发布它?

    这来自其他通道、所有6个通道的行为都相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Aviv、

    谢谢。

    我看到开尔文感应不正确。 这可能会引入额外的电阻并在阈值下触发 OCP。  

    请参阅 https://www.ti.com/lit/ug/snva184b/snva184b.pdf 上 LM5069 EVM 用户指南中的图16 

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢您、我们将在下一个布局中尝试。  

    请回答几个问题、

    这种 IC 在低功耗系统上看起来不能正常工作,是否可以在48V 时检测0.3A?

    为什么在网站上最小检测电流为0.01A?在什么条件下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Aviv、

    请将 Rsns 值限制为< 100mΩ Ω。 较高的 Rsns 会在负载电流瞬态期间产生较大的压降 、并会对 VIN 和 SENSE 引脚之间背靠背连接的二极管施加压力

    在最小检测电流上:-看起来它们为所有控制器设置了0.01A 的公共值、这对于某些器件是不正确的。 我将检查它。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我从您的回答中了解到 LM5069无法检测到低功耗应用。

    您能否推荐在少数可执行以下操作的 IC (与 LM5069类似)上使用?  

    • 48V 输入电源
    • 电流检测:48V 时为0.2A
    • 过流保护

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Aviv、

    请查看 TPS2662。 它是一款集成式 FET 解决方案、支持高达60V、800mA 的电流。  

    您可以将最小电流限制设置为25mA

    此致、

    Rakesh