This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62172-Q1:TPS62172-Q1替代产品

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62172-Q1, TPS62172, TPS62162-Q1, TPS62162

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124615/tps62172-q1-tps62172-q1-replacement

器件型号:TPS62172-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62172TPS62162-Q1TPS62162

大家好、团队、

由于 TPS62172-Q1的交货问题、我们正在考虑替代器件。

我们认为以下是候选项。 此外、还考虑非汽车级。

TPS62172

TPS62162-Q1

TPS62162

问题

TPS62172-Q1和 TPS62172之间的区别是什么、除了自动/非自动等级?

2. TPS62172-Q1和 TPS62162-Q1有何区别? 仅限电流限制?

TPS62162-Q1和 TPS62162的区别是什么、除了自动/非自动等级?

4.如果他们从 TPS62172-Q1转到 TPS62172、原理图不需要更改?

如果他们从 TPS62172-Q1转到 TPS62162-Q1/TPS62162、他们需要在原理图中更改的部分是电感器、以满足新的电流限制? 他们是否需要更改其他任何部分?

感谢您的支持。

此致、

平田  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hirata、

    TPS62172-Q1和 TPS62172之间的区别是什么、除了自动/非自动等级?

    两个器件之间的性能没有任何差异。

    2. TPS62172-Q1和 TPS62162-Q1有何区别? 仅限电流限制?

    是的、这两个器件之间的差异是不同输出电流额定值的电流限制。

    TPS62162-Q1和 TPS62162的区别是什么、除了自动/非自动等级?

    这两个器件在性能/运行方面没有任何差异。  

    4.如果他们从 TPS62172-Q1转到 TPS62172、原理图不需要更改?

    这些器件是引脚对引脚兼容的。 无需更改原理图。

    如果他们从 TPS62172-Q1转到 TPS62162-Q1/TPS62162、他们需要在原理图中更改的部分是电感器、以满足新的电流限制? 他们是否需要更改其他任何部分?

    如果更改了电感器,我建议确保电容器值来自 数据表中的推荐 LC 输出滤波器表 。 这将确保转换器的稳定性。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph-San、

    非常感谢您的详细快速回答!!

    我理解并感谢您的支持。

    此致、

    平田