This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079:可在上电时对电流进行充电

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24079

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124454/bq24079-could-charge-current-change-while-power-on

器件型号:BQ24079

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 BQ24079并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

当对 bq24079的"in"端子施加5V 电压时、切换"EN2端子"和"EN1端子"的逻辑是否存在任何问题?

・通常情况下、EN2设置为1、EN1设置为0 (电流值取决于外部电阻:根据使用的锂离子电池规格、电流值为1.09A)。
・在连接个人计算机时、考虑 USB-2.0、将 EN2设置为0、将 EN1设置为1 (USB500MODE)、0.5A。

--

感谢您的大力帮助与合作。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinchi、

    是的、在运行期间更改 EN1和 EN2的状态将起作用。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢你的答复。

    我了解当 BQ24079导通(IN 为5V)时、EN1和 EN2可能会发生变化。

    当然、充电时不要更改 EN1和 EN2  

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一