This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:有关 I2C 控制 BQ25792的应用

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123817/tps25750-the-application-about-i2c-control-bq25792

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25792

您好!

此致 TPS25750D I2C 控制 BQ25792应用。

如果 TPS25750D 在仅灌电流模式下工作并且具有多种 PDO 模式、它能 自动更改 BQ25792上的充电电流设置以实现最高的充电效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anderson:

    我认为充电电流设置已设置、但可能有一个设置可以配置。 让我与我的团队核实一下、下周再见。

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您的回复、等待您的回答。

    谢谢。

    Anderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anderson:

    TPS25750可根据灌电流 PDO 的设置更改充电电流设置。 如果灌电流连接到提供、例如最高15V/3A 且灌电流 PDO 最高为20V/3A (也具有15V/3A PDO)的充电器、则 TPS25750将协商15V/3A 协议。  

    此致、

    林德华