请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5145 使用 LM5145的客户的工作条件是+8V 至+48V 输入、-8V 输出、现在的问题是、当输入从8V 跃升至48V 时、输出电压下降超过1V。我知道 LM5145内部有电压前馈、 但 k 值是固定的、是否有方法在外部添加前馈
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
以下是 LM5145 IBB 快速入门计算器的链接: https://www.ti.com/lit/zip/snvr510