This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:自适应死区时间原理

Guru**** 2380000 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145, CSD18563Q5A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124572/lm5145-principle-of-adaptive-dead-time

器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件: CSD18563Q5A

当我的客户在室温下使用它时、会出现接近 击穿的现象、他更担心 会在高温下发生击穿。 数据表中未介绍自适应死区的原理。 我希望问这个原则,以及是否有击穿的危险。 我的客户使用了 Infineon 的 MOS、它的典型驱动电压为12-15V、LM5145的驱动输出电压为7.5V。 驱动能力不足或上升和下降时间过长是否会影响死区计算? 芯片可提供最短死区时间?的时长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yifan、

    FET 的米勒平坦区电压应在3V 至5V 的范围内、以便7.5V 栅极驱动振幅(= Vcc)在开启时提供足够的过驱。 当前使用的 FET 是什么? 例如、在60V 时、请查看 CSD18563Q5A、这是一款出色的通用 FET。

    自适应死区时间的工作原理 是在打开另一个 FET 之前监视一个 FET 的 Vgs (反之亦然)。

    请为此设计填写 LM5145快速入门计算器并发送审查。

    此致、

    Tim