This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046-DCI:原理图检查要求

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TUSB1046EVM, TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120514/tusb1046-dci-schematic-check-requirement

器件型号:TUSB1046-DCI
主题中讨论的其他器件:TPS65982TPS65987TUSB1046EVMTS3DV642

先生,您好:

我们需要您的帮助来检查原理图。

我们参考 TUSB1046EVM 来设计我们的项目、但将 TPS65982更改为 TPS65987。

DP 输入源来自 TS3DV642。

请您加入我的友谊吗? 我将为您分享我的原理图。

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,您好:

    您能帮助指派人员检查我们的要求吗?

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    施塔瑟姆:

      请将其发送至我的消息。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian:

    您是否会为我更新检查的结果?

    我们需要您的建议。

    期待您的反馈。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、您需要在 TUSB1046的引脚7和8上添加0.1uF 电容、其他器件看起来不错。

    此致

    Brian