This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:UFP 灌电流设置

Guru**** 1405050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981EVM, TPS65981
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124020/tps65981-ufp-power-sink-setup

器件型号:TPS65981

您好!

我正在寻找一些帮助来调试使用 TPS65981ABIRTQR 的设计。 预期设置是将其用作 UFP 电源接收器、用于控制 HD3SS460IRHRT 并充当 SBU 和 USB 2.0线路的多路复用器。

设计:请参阅下图

问题:当我们将其与 DFP 电源连接时、VBUS 电压在1.1V 和0.5V 之间振荡、并且 TPS65981ABIRTQR 会发出咔嗒声。 我假设这意味着其中一个门正在持续打开,但正在发生问题,或者源的功率被拒绝。 当我们向 Vbus 施加独立于 USB-C 电源的5V 电压时、不会出现咔嗒声、但器件仍无法按预期工作、因此我假设上述栅极在最初施加电源后保持开路。

当前所做的更改

  • BUSPOWERZ 已通过120k 电阻器连接到 GND (在发现问题后完成)
  • CCN 已连接到其各自的 RPD_Gn 引脚、以允许从无电源启动
  • PP_5V0和 PP_CABLE 已从 GND 断开并连接至5V0 (对问题无影响)

我认为软件不会导致这个问题,因为电源循环很快发生,并且电压不足以读取 SPI 闪存。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为更新、我决定擦除外部 SPI 闪存的闪存、以验证问题不是由应用软件引起的、问题仍然存在。 我还尝试了将 TPS65981EVM 用作 UFP 接收器的空白闪存行为-电源路径 PP_HV 和 PP_5V0未施加电压、因此我不认为这是引导时它们接地短路的问题。

    下面是来自 USB-C 连接的5V Vbus 输入的示波器迹线以及 CC 线行为。 看起来、电源每~200ms 使用5V 为其供电、保持电源持续~30ms、然后再次下降至0V、直到下一个周期。 EVM 作为接收端不存在这种行为。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    让我看看我是否能找到一位有关 TPS65981 PD 控制器的专家。 请注意、此型号为 NRND (不推荐用于新设计)、仅支持不再通过 USBIF 认证的 PD 2.0。 下周我会再回来。  

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您还可以获取 PD 日志吗? 这将有助于进行调试。

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    我不相信我将能够获得 PD 日志、因为 IC 的电源持续复位。 我可以查看是否有说明如何获取的文档?

    谢谢、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为另一项更新、我们意识到滴答噪声是由于每次5V 输入复位时电路板上的另一个 IC 启动造成的。 因此、这不是问题的根源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS65981的数据表显示在未使用时将 PP_HV 接地、在应用软件中、我将其开关设置为"已禁用"、但在 EVM 中、它似乎继续输出5伏电压(未连接到 GND)。 即使未使用闪存、PP_HV 也是高电平。

    这是否会导致问题、因为我们的 PP_HV 连接到 GND? 还是由于 EVM 本身的原理图设计? 在 TPS65981EVM 用户指南中、很难跟踪、有一个点显示它连接到 SYS_PWR、但也有一个跳线可让您选择 PP_EXT 或 PP_HV 是否连接到 SYS_PWR (我们目前已将其连接到 PP_EXT)。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个更新是我们看到的 Vbus 和 CC 行为。 VBUS 是通道1、CC 线是通道2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    在配置工具中、您能否再次检查并确保在系统配置(0x28)下、PP_HV 开关未使用(禁用)? 此外、在发送源功能(0x32)中、确保开关源不来自内部高压电源路径(PP_HV)。

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    这是一个灌电流、因此它没有任何拉电流能力、是的、PP_HV 开关被禁用。

    无论哪种方式、我们都会发现问题:VIN_3V3和 VDDIO 外部 PSU 应由 TPS65981通过 PP_HV 或 PP_EXT 路径供电、以便能够控制电源输入并延迟电源输入。 我们通过在 PSU 的 CE 引脚上添加一个电容器来将其延迟、从而绕过了这一点。

    感谢您的帮助、

    Dan