This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T230W:PTH08T230WAD

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH08T230W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121121/pth08t230w-pth08t230wad

器件型号:PTH08T230W

由于我们在订购号为 T02165987的情况下购买了该器件、我们在大约62 NOS 的情况下将该器件组装到了一些其他电路板中、我们观察到、在某些电路板中存在噪声、例如声音、它仅适用于某些模块、而不适用于我们观察到的所有模块 从导管中或电源模块上存在的导管中获取声音、我们希望知道为什么只有在某些电路板上才会观察到声音、为什么不在所有电路板上观察到声音、然后在电路板上观察到声音 物理接触电路板声音变得很小、稍后我们再次拔下手时声音开始了、我们的终端客户不接受这种声音、他们询问有关此问题的技术报告、因为我们的整个电路板都处于优先级 深入了解这一点、让我们为美国找到解决方案  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是否在所有负载下发生?
    意味着什么?

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常可通过以下方式之一触发可闻噪声:

    1)不稳定性
    2)轻负载脉冲跳跃(在 PTH08T230W 的特定情况下不会发生)
    3) 3)由于过流而出现断续模式
    4)频率低于20KHz 时的脉动负载电流

    您能否提供连接/电路板的原理图?


    当从负载断开并连接到稳定负载(功率电阻器或电子负载)时、您能否检查有噪声的负载、并查看噪声是否仍然存在?

    此致、
    Yitzhak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../cib.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经查看 过您的原理图、看起来不错。

    当从负载断开并连接到稳定负载(功率电阻器或电子负载)时、您能否检查有噪声的负载、并查看噪声是否仍然存在?

    我们可能还需要审查您的 PCB 布局。

    此致、

    Yitzhak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们已将其与电路断开、但噪音仍然保持不变

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、输出电流现在为零? 或者您已将输出连接到备用负载?

    您是否在高输出电流和低输出电流下都听到了噪声? 请提供建议。

    您也可以与我们分享 PCB 布局吗?

    此致、

    Yitzhak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有机会对此进行进一步研究?

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当负载较低或较高时、噪声保持不变、我们已将该模块替换为同一 PCB 中存在问题的新模块、然后新模块完全没有声音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。

    如果模块在所有负载下发出噪声、那么我们似乎存在稳定性问题

    单个220uF 陶瓷电容器可能不足以实现良好的稳定性。

    对于较高的输出电压轨、这是特别通过的、因为陶瓷电容器在较高的电压下会降额。

    您能否向我们提供220uF 陶瓷电容器和输出端330uF 电解电容器的器件型号?

    或者、我们需要知道电容器的 ESR 和电压额定值、但最好知道器件型号。

    我看到您在电路板上使用了多个这些模块。 在特定电源轨/位置/输出电压下是否始终会发生此问题?

    同时、您还可以将 RTT (R210、R214、R216)电阻器更改为8.2KOhms、并添加一个与输出电容器并联的100uF 陶瓷电容器、然后查看问题是否消失。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有机会进一步了解这一点?
    并遵循我们的建议?

    谢谢、此致、

    Yitzhak