This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27341:启动行为不一致

Guru**** 2815225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124664/lm27341-inconsistent-startup-behavior

器件型号:LM27341

我在设计中使用 LM27341MY/NOPB、将12V 输入转换为+5V 输出。   

输出似乎不一致(似乎与启动有关)、非常不一致、但我要说1/5为输出加电、输出达到预期的+5V。  另外4次、它将具有大约0.7V 的稳态输出。  我附加了两个描述"预期"启动的捕获和一个无法正确启动的捕获。  我还附上了我的原理图的一个片段。

任何帮助都将有所帮助,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    您是否可以尝试将最小负载从5mA 增加到35mA。 这意味着将 R13从1k Ω 更改为~140ohm。 数据表图29不是很准确。 所需的最小负载电流高于这些值。  

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy