This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS784-Q1:请帮助推荐 LDO

Guru**** 2511025 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS784-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124613/tps784-q1-please-help-recommend-ldo

器件型号:TPS784-Q1

您好、专家、

客户正在寻找 LDO。 输入电压为3.3V、输出电压为3.1V。 输出电流小于150mA。 还需要 PG 功能。 我只能找到具有此类压降的 TPS784-Q1。 您能否帮助推荐具有 PG 功能的器项? 谢谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    我在此推荐 TPS74501PQWDRVRQ1。 它具有 PG 功能、应能够满足3.3V 至3.1V @< 150mA 的要求。

    此致、

    Wilson