This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61480:将 LM61480更改为0.95V 的输出电压

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124294/lm61480-lm61480-to-a-vout-of-0-95v

器件型号:LM61480

我计划将 LM61480用于5V 至0.95V 的电压、但由于比较器的原因、该器件似乎只能降低至1V。  无论如何、您可以降至0.95V。  该电源轨为6A、因此我喜欢使用8A 部件(61480)。  62816或62867在6A 时进行最大输出、但可能会达到0.95V。   我不是推动器件达到极限的粉丝,除非您认为只要电感器能够处理电流就没有问题?  是否有可提供样片的62816/62867的8A 版本?  或者是否有办法使用 LM61480将输出电压降至0.95V?

 

谢谢、

 

Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    您的输入电压是多少? 您的应用是5V 输入电压至0.95V 输出电压条件吗? 如果是、我建议使用低电压转换器。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是5V。   我需要大约5.8A。  我已经得到 TPS62816Q 的保证、但这是一款6A 器件。  5.8A 是否会太难驱动62816?  TPS62816是否有8A 版本?

     

    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    鉴于您的输入电压为5V、我认为使用 LM61480宽输入电压器件可能不是最适用的、除了大多数宽输入电压转换器的基准电压高于您的应用所需的0.95V 之外。

    我建议为 TPS62816创建另一个 E2E 帖子、以便相应的应用工程师可以解决您的问题。 低 输入电压应用工程师可能会在此处建议使用较新的器件。

    此致、

    Jimmy