This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:REG0C NTC 故障、REG10 TS 电压关系

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123715/bq25896-reg0c-ntc-fault-reg10-ts-voltage-relation

器件型号:BQ25896
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

问题1 - REG10 TS 电压:slusc76c 手册(bq25896文档)将寄存器内容描述为 TS 电压的 ADC 转换、其值介于21%到80%之间。 第9.2.7.5.1章说明了充电模式下的 JEITA 准则合规性、将 TS 电压与 T1-T5温度范围相关联。 我在文档中找不到一个如何将 REG10寄存器读数转换为温度值的公式。

问题2 - REF0C NTC 过热故障指示:随附的屏幕截图显示了振荡的充电电流;由于设计错误、NTC 不测量电池温度、而是放置在靠近 BQ25896的位置(将进行修改)、因此对 LiIon1s 电池进行充电。 记录的数据显示 NTC_FAULT 指示在 010和000之间切换(表示 TS 热和正常)、REG10读数为45.6%。
根据热条件下的文档电流应降至0、记录的数据看起来不同;此外、NTC_FAULT 指示永远不会显示"热"。


(屏幕截图中将信息更改为数据:
-第一张图显示了电流值、前3个值通过电池(bq40z50)周期性轮询、读取寄存器0x14、0x0a 和0x0B;最后一个值是 bq25896的模拟测量值)
-第二幅图显示了电池电压、bq40z50的寄存器0x09
-第三幅图显示了电池温度、bq40z50中的寄存器0x08
-第四幅图显示了 bq25896中的 REG0C 值和 REG10 TSPCT 值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将进行检查并返回给您。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Werner、您好!  

    1) 1) ADC 输出的百分比值是指在 TS 上观察到的电压、以 REGN 的百分比表示。 它们符合数据表第10页电气特性表中列出的 VT1-VT5百分比。 百分比与实际温度之间的关系是灵活的、将取决于所使用的热敏电阻和电阻值。 通常、较高的百分比表示低温、较低的百分比表示较高的温度。 如果您的 TS 引脚配置与数据表第23页的示例相匹配、则73%的值大约为0C、34.3%的值大约为60C、依此类推。  

    2) 2)器件同时具有热温范围。 TS 热电平介于 VT3和 VT5之间、TS 热电平将超过 VT5、这是一个低于34.3%的电压百分比。 REG10 = 45.6%恰好位于正常范围和 TS 热之间的边缘、如数据表的第10页所示(如下所示)。 正常运行和 JEITA 热运行之间的振荡可能会在 TS 引脚上的电压轻微变化时发生。 在 TS 热条件下、仅在 TS 热条件下、充电电流不会变为零。

     

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢您的回复;我假设您想说"REG10 = 45.6%就在正常范围和 TS 热之间的边缘。" (不是很热)在上面的项目2中、对吗? (还假设 TS 引脚上的电压轻微变化不会导致振荡、 因为存在1%的迟滞、因此只有当电压变化大于1%时才会发生振荡)。
    由于振荡发生在 T3温度附近、我可以看到的唯一原因是在这种情况下充电电压降低了200mV;此时电池电压接近4V、这可能会导致充电电流减小。
    需要再次检查这一点、因为我认为在我的配置中应该已经通过设置 REG09寄存器中的位4/JEITA_VSET 来禁用这一200mV 的降低、至少 这是该位根据文档应该执行的操作。
    您能否确认 JEITA_VSET 的设置应禁用高于 T3的充电电压降低200mV? (第10页的表未提及此功能)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Werner、您好!  

    对拼写错误表示歉意。 是的、正确答案应为"REG10 = 45.6%就在正常工作范围和 TS 热之间的边缘。" 此外、我同意 TS 引脚上的电压变化将需要大于 V_REGN 的1%、从而导致从正常运行更改为 TS WARM、反之亦然。  

    应将 REG09位4 = 1设置为禁用200mV 减至 VREG 设置。 当 REG09位4 = 1时、在 NTC_Fault = Normal 和 NTC_Fault = TS Warm 之间、充电器 IC 运行不应发生变化。  

    此致、

    Garrett