This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116WG:适用于 LM5116的 CC-CV 甲胺

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121401/lm5116wg-cc-cv-methot-for-lm5116

器件型号:LM5116WG
主题中讨论的其他器件:LM5116LM5117

大家好、我将 lm5116用于48V-12V 50A 转换器。  该项目在50A 下运行良好、当负载增加75A 时、控制器会关闭。 这是正常的。 但是、我想添加恒流模式。 (50A)

LM5116有可能吗?

如果可能、我该怎么做?  

如果没有、 您可以推荐其他控制器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aydin  

    请参阅 本应用手册 https://www.ti.com/lit/an/snva829/snva829.pdf 中的图1 。 尽管本应用手册中以 LM5117为例、但图1中的想法应与 LM5116搭配使用。  

    如果在 CC 模式下不需要精确调节、LM5117可能比 LM5116更适合。  

    -Eric Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好、感谢您的回复。  

    但是我不想使用传感器。 是否可以使用 RDSon 电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aydin  

    遗憾的是、LM5117不支持 RDSON 传感。

    -李家祥