This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115A:当 IN2 >IN1时、OUT 为高阻态

Guru**** 2631835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119822/tps2115a-out-is-hi-z-when-in2-in1

器件型号:TPS2115A
主题中讨论的其他器件:TPS2115

您好!

我们在 系统中使用 TPS2115ADRBR 来管理两个电源(VBUS 和 SYSTEM_PWR)。 我们遵循  了数据表中给出的双电源应用的自动选择。

PFA.、 我们使用 TPS2115ADRBR 的电源管理设计

此外、我们还没有使用反馈电阻器(R156)。  

对于 D1连接到 GND、D0为'NC'、 有关输入和输出电压、请查看下表。

IN1
IN2
输出
4.5V 0V 4.5V (IN1)
0.88V 3.6V 1.68伏
4.5V 3.7V 4.5V (IN1)
0.89V 5V 1.69V
0V 3.7V 1.68伏

IE)只要 IN2 > IN1、我们就不会 从 IN2中输出、而是作为 欠压(~1.68V)。

因此、我们放置了反馈电阻器(R156)、然后测试了上表中输入的迭代。 但我们具有相同的输出。  

请在这方面帮助我们。 当(IN2 > IN1)时、如何使 IN2输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我无法清楚地看到您的原理图;您能否发送更高分辨率的图像或 pdf?

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    PFA. 、e2e.ti.com/.../Our-Power-Mux-Circuit.pdf

    谢谢、此致、

    Balaji G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balaji、  

    如果您希望完成自动切换以连接到 IN1和 IN2的较高者、我建议将 D0设置为逻辑1、将 D1设置为逻辑0、而不是将 D0保持浮动。 这将使您能够在 TPS2115真值表的以下部分中运行:

    如果您将 D0连接到大于2V 的电压、您仍然看到此问题吗?

    此致、  

    Elizabeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    感谢您的回答。

    D0应该被连接至一个连续电压或者一段时间(如果是、时间周期是多少)?   

    我只想澄清这一点、因为数据表中的基准电路也提到 D0 as 'NC'

    请提供您宝贵的意见。

    谢谢、此致、

    Balaji G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balaji、  

    抱歉、由于引脚上有内部上拉电阻、D0可能会悬空。  

    为了解决您的问题、 当您在输出端看到1.68V 电压时、您能否在切换期间提供 VIN1、VIN2、Vout 和 Iout 的示波器截图?

    器件可能会达到电流限制、或者由于高电流限制接近器件的最大输出电流能力、因此器件可能会进入热关断以及关断和导通。 如果您要达到热关断、则如果您获取输出的平均值而不是瞬态值、则可以看到平均电压约为1.68V。  

    还有几个问题:

    • 这个1.68V 直流电压是否会长时间保持?
    • 器件输出端的总负载是多少?

    我建议移除反馈电阻 器 R156、因为它不是必需的。

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    1.68V 是 我们在 IN2 > IN1时连续观察到的输出电压。 我们的最大额定负载为5.5V、1.5A。

    我将分享示波器照片、但在此之前、我想澄清另一件事。

    请找到以下文档。

    Components-on-Input-side-of-PMUX.pdf

    如前所述、D16为'DNP'、使用 Q4和 D18。 在 SYSTEM_PWR 和 VBUS 的电源线上没有其他组件可用。

    它是否是导致 PMUX 欠压或优先级故障的原因?

    顺便说一下、感谢您 对我的另一个问题的回答。

    谢谢、此致、

    Balaji G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balaji、  

     如果在输出端看到1.68V 电压时、看不到 IN1、IN2、Vout 和 Iout 在切换期间如何工作的示波器截图、则很难对可能的路径原因进行评论。  

    IN2是否可能简单地处于1.68V?

    原理图中是否存在与 SYSTEM_PWR 节点的任何其他连接?

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balaji、  

    只需签入、您是否有更新?

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    很抱歉、回答错误。

    由于设备突然不可用、我现在无法分享示波器截图。

    但我想谈谈一些重要的问题。 当3.6V、50mA 输入电源被施加到 IN2而 IN1为0V 时、PMUX 的输出为3.6V

    3.6V、~15mA 输入电源被施加到  IN2、 而  IN1为0V、 来自 PMUX 的输出<=1.6V。

    BQ25616JRTWR 为 PMUX 提供输入电源(SYSTEM_PWR)。

    如果您 需要立即执行示波器拍摄、我可能需要更多时间。 如果您同意、我将关闭此案例、并在我可以分享示波器照片后再次创建此案例。

    请分享您的便利。 此外、请分享您对我上述观察结果的看法。

    谢谢、此致、

    Balaji G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balaji、  

    没问题。 因此、通过"3.6C、~15mA"电源、您是否意味着电源限制在15mA?

    在这种情况下、如果您的负载尝试拉取超过15mA 的电流、一旦从电源汲取的电流超过电源容量、 输出电压将下降。  

    这可能是问题所在。  

    此致、  

    Elizabeth