This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:在低输出电流期间、Vout 产生11kHz 振铃

Guru**** 2813755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120906/tps55288-11-khz-ringing-from-vout-during-low-output-current

器件型号:TPS55288

尊敬的 TI 支持:

我使用 TPS55288输出5V 至20V 以及高达3A 的 USB-PD 电源。 输入固定为14V。 这在大多数情况下都很正常、 但在以5V 和极低负载(几 mA)运行时、我们遇到了问题。  在这种情况下、Vout 上有较大的纹波、由于其为11kHz、因此会产生可闻、高间距的振铃声音。

我认为这可能是环路补偿不稳定的结果、但我不确定。  数据表主要讨论在升压模式下运行时的不稳定情况、但我们处于降压模式、从14V 降至5V。 开发电压范围为5V 至20V 的补偿电路是否有最佳实践或推荐值?  以下是我的电流补偿值:

影响输出电压纹波的另一个因素是输出电容和 ESR。  TPS55288的 µF 工具 Excel 表格对于50mV 的输出纹波、建议使用81.3 μ F 的输出电容。 µF 将我们的设计增加到123 μ s、但仍会出现此问题。  mΩ 尝试仅使用陶瓷电容器、并在输出端混合使用陶瓷电容器和低 ESR (3 μ F)电解电容器。

下面是我们的完整原理图:

感谢您的任何帮助。

此致、

Cory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cory、

    感谢您联系 E2E。

    1.您能否在一个屏幕截图中捕获 Vin、Vout、SW 和 Il 的波形? 我想器件是否在 PFM 模式下工作?  如何设置 MODE 引脚? 我看不到与 MODE 引脚连接的电阻器、它会影响轻负载下的工作模式。

    2.对于原理图、 建议将 R90更改为50kOhm、以将输入平均电感器电流限制设置为6.6A。  建议将 R88更改为25k Ω。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前正在 PFM 模式下运行它、看起来您已经开始执行一些操作了。  我看到有一条关于在 FPWM 模式下运行的注释:

    我将尝试使用 FPWM、看看这是否消除了噪声和抖动。  我将有一些时间在下周初进行测试。

    此致、

    Cory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cory、

    感谢您的更新。 您可以参阅7.3.2操作模式设置以将器件设置为 PWM 模式。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    我准备测试这个、在 FPWM 模式下要好得多。  音频消失、纹波显著降低。  感谢您的此建议以及电阻器插拔建议。

    此致、

    Cory