This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2065D:电流限制行为

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2065D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124495/tps2065d-current-limit-behavior

器件型号:TPS2065D

您好!

我们的客户对 TPS2065D 在电阻负载下工作时的行为有疑问。 当他评估5Vin、1ohm 电阻负载条件时、输出保持1.5A (电流限制) x 1 ohm 电阻负载、但输出电压在特定点下降(请参阅 pdf 文件详细信息)。

您能不能帮助他了解 TPS2065D 在这种情况下的工作原理?

我想知道、Rdson 是由于 芯片温度上升而增加的。

e2e.ti.com/.../TPS2065D-current-limit-behavior.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Toshiro、

    输出电压下降是由于过热关断。 施加负载时、功率 FET 上存在1.5A*(5V-1.5V)功率损耗、因此裸片温度很快会上升到高于 OTSD 阈值。 另请参见下面的说明。

    Bob