This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745:TPS62745的替代产品

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124657/tps62745-replacement-of-tps62745

器件型号:TPS62745

您好,

 是否有 TPS62745的替代部件具有相同的封装和引脚兼容性,但输入电压电平更高(最好是 Vmin = 6V 和 Vmax = 16V),并且具有 TPS62745的可编程输出?

此致、

Amal A G

amal.ag@dicortech.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amal:

    目前、此器件没有采用相同封装的引脚对引脚器件。 但是 、TPS629203是一款输入电压= 3-17V 且输出电压可编程的类似器件。  

    输入/输出电压和电流是否有任何特定的设计要求? 或者、您是否正在尝试针对低 IQ、解决方案尺寸、效率等进行优化? 这样可以更好地了解哪种器件最适合您的应用。

    谢谢、

    Joseph