This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:开关频率不稳定、可闻噪声

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256303
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123863/ucc256303-unstable-switching-frequency-audible-noise

器件型号:UCC256303

你好。 我将使用 UCC256303制作150W 转换器。 我现在遇到的一个问题是开关频率看起来不是稳定的。 当我查看示波器时、它是"抖动"、我认为变压器会因此产生大量噪声。

您是否知道开关不稳定的原因? 我将在变压器次级侧测量"抖动"的过程中播放一段简短的视频。 希望能看到它


e2e.ti.com/.../20220804_5F00_134625.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niclas、

    我们强烈建议使用我们的最新一代 LLC 控制器 UCC25640x、该控制器具有显著改进的功能、是 UCC25630x 的引脚对引脚替代产品。

    您能否与我分享设计计算器和原理图。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将尝试更换控制器。 谢谢!

    我尚未使用设计计算器。 我的原理图与评估板相同、  

    https://www.ti.com/lit/ug/sluubq8b/sluubq8b.pdf?ts=1659638691558&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在光耦合器上添加 C19会产生很大的帮助。 它在评估原理图中标记为 DNP、因此我没有首先包含它。 仍然有一些噪声、但80%消失了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我降低输入电压时、开关频率会降低、可闻噪声会大幅降低。 在某种程度上、当开关频率较高(80kHz、这也是我的谐振频率)时、控制器会变得不稳定。 在50kHz 开关频率下、噪声消失。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niclas、

    我刚刚意识到、EVM 的设计功率为120W。 但您将其用于150W? 您是否更改了谐振分量值?

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也注意到了这一点。 我在所有功率级别都遇到了相同的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我意外按下了问题解决,但尚未解决:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niclas、

    EVM 的谐振频率约为100kHz、而谐振频率约为80kHz。 这意味着 谐振电路发生了变化。  

    那么、您能否向我发送更新的原理图和设计计算器。

    关于频率抖动、我认为您需要进一步调整次级侧的补偿器值。  

    此致

    曼尼甘塔 P