This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:是否可以在 PWRHOLD 打开时进入关闭状态

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116562/tps65910-can-the-off-state-be-entered-with-pwrhold-on

器件型号:TPS65910

在更新的设计中、我们将更新为将 TPS659106用于 i.MX53处理器、通过将  输入 PWRHOLD 与输出 VRTC (始终为1.8V)相连、我们似乎犯了一个设计错误:

现在、我们似乎无法通过设置控制寄存器 DEVCTRL_DEV_OFF 位将 PMIC 断电:  

tps65910_set_bits (tps65910、TPS65910_DEVCTRL、DEVCTRL_DEV_OFF_MASK);  

在进行新的硬件更改之前、是否有人可以确认此行为?  

请注意 、查看 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65910.pdf?ts=1657111668821 并将 DEV_OFF 设置为高电平  

我想说可以关闭它吗?  

但直觉告诉我  、PWRHOLD 为高电平会阻止关闭状态。  

我希望有人能够提供帮助。