This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1771:应用电路未提供-# 39;t 提供精确输出

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1771

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124488/lm1771-application-circuit-didn-t-gives-accurate-output

器件型号:LM1771

您好!

我们在电路中使用了 LM1771uD/NOPB、我们遵循数据表中给出的3.3V 输出应用电路、具有相同的组件和精确的电阻值。 但我们只能获得3.15v 而不是3.3V 的输出。 我们遵循了数据表中的布局注意事项。 问题可能出在哪里? 请参阅以下电路。、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sivakumar、

    LM1771的 FB 电压为0.8V。 使用29.4K 和10K 反馈电阻器、您将获得3.15V 电压。 请查看  数据表中的第8.2.1.2.2.7节。 您可以使用 R52 = 75K 和 R54 = 24K 来达到3.3V。

    此致、

    瓦伦