This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:1.15V/2A 时的效率曲线

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124349/tps563201-efficiency-curve-at-1-15v-2a

器件型号:TPS563201

您好、先生、

可以提供12v 至1.15V/2A 的效率 Ciurve 吗? 因为无法在数据流上看到该曲线。

我们需要计算 Tj 最大缓冲器、谢谢。